This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-1.0054万:需要有关零件和设计的信息

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1088271/tida-010054-need-information-on-parts-and-design

零件号:Tida-1.0054万
主题中讨论的其他部件: ISO7721

您好,

希望  在TIDA-1.0054万的设计中使用“2220Y1K00474KETWS2”0.0474万”吗? 因为设计中有14个0.47uF电容器,现在在Digikey上非常昂贵(15美元/单位)。

所以我想知道这些电容器的用途,因为我见过其他没有电容器的DAB。

在第49页上,我也不理解这段注释的含义:

对于当前硬件,运行实验室实验需要进行以下更改:

1.拆下电阻器R13并将引脚13短接至设备U1上的引脚14

2.拆下电阻器R30并将引脚13短接至设备U2上的引脚14

3.将电容器C57和C141替换为2.2 nF和4.7 nF之间的低值电容器,以增加带宽

4.在R68和R80上添加一个330-pF并联电容器以降低噪音

5.将HV感应卡上的R22更改为6.5 kΩ,以进行辅助直流电压感应

6.目前不支持栅极驱动卡上的短路检测和两级关闭功能。 为避免误报,请取消ISO7721中的数据。 µF,在次级侧使用220 µ A直流链路电容器测试了闭环带宽

我是否应该进行这些更改以使设计工作? 还是应该保持原始设计?

感谢您的帮助,如果我的英语说得完美,请表示抱歉。

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     0.47uF帽是直流阻塞帽。 它们用于避免在不平衡通量时变压器饱和。 但是, 它可以通过高级调制方案实现,如峰值电流控制。    

    对于注释1-6,是的,您必须按照此处所述进行更改。 否则,它将不会按预期工作。  

    谢谢  

    LEI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。 我现在明白了。

    我正在尝试了解内部控制回路是如何工作的,并且开关参数是使用(输入和输出)来调节输出功率的?

    这将帮助我们决定我们必须对应用程序的控制环路进行哪些修改。

    感谢你的帮助

    Vincent Beaulieu-Gagnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    有关控制环路,请参见第46页(图4-6. 软件图)。

    此致

    LEI