This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIA-1.0042万:示意图中的DNP

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1088565/tida-010042-dnp-in-schematic

零件号:Tida-1.0042万

我开发了包含所有组件的主板。

但后来我看到了DNP在几个组件上的作用。

我是否需要为这些DNP组件脱模或保持不变。

如果我不这样做,是否会有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    示意图上所示的DNP部件用于快速放电。 它们是可选填充的。 即使将部件留在车载,电路也应正常工作。 但我建议对它们进行DNP,因为DNP版本已经过测试和验证。

    谢谢

    LEI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,您好吗?您可以远程连接到您,以便我也可以解决我在TIDA -1.0042万中遇到的问题。请与您分享您的邮件ID,请与您联系。