This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:设计计算器

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1089423/pmp8740-design-calculator

部件号:PMP8740

团队成员,您好!

您能否共享  PMP8740恒定电压和恒定电流部分的设计计算文件?

谢谢,此致,

Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madhura,

    对于PMP8740,我没有使用计算工具,但通过分析波形图(借助网络分析仪)测量了基本极和零位,然后主要移动了零,以获得至少60度的相位裕度和12dB的增益裕度。 电压回路不重要,因为蓄电池电压不会快速变化, 但我建议在电流回路中使用良好的带宽(几百Hz到几KHz),并在快速更改转换器恒定电流限制的设定点时避免输出电流出现过冲。

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,

    感谢您的反馈。

    是否有现成的计算器工具可用于此类设计?

    此致,

    Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Madhura,

    我没有用于闭合CV和CC电源中环路的特定计算器工具,但我建议您查看2018年电源设计研讨会(PSDS)主题"开关模式电源转换器补偿变得简单",可通过以下链接访问:

    https://training.ti.com/psds?keyMatch=PSDS

    CV回路可以按照演示文稿中的说明进行闭合,方法是将蓄电池视为"无限"输出电容器,而CC回路则应通过将蓄电池视为具有自身阻抗的串联短路来进行分析。 这样,输出电压的任何细微变化(除以蓄电池阻抗)将转换为电流感应放大器将读取的电流,并反馈到回路补偿电路。

    此致,

    Roberto