This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0489万:PIR放大器稳定性分析

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1087610/tida-00489-pir-amplifier-stability-analysis

部件号:Tida-0.0489万
主题中讨论的其他部件: LPV802

你好。

我正在尝试使用 https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-spice-simulation?context=113.9747万-1139745-14685-1138805-13850中113.9745万中概述1.4685万概述的113.8805万的方法1.385万方法测量TI参考设计(TIDA-0.0489万)的相位余量。 根据这个模拟,如果我做的正确,放大器链的第一个增益阶段似乎不稳定。 我无法想象参考设计会出现这种情况,因此我必须假设我执行的分析不正确。 有人能验证 或更正我的方法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我已经查看了您的原理图,认为您正在探测 加载的AOL。 要获得正确的分析结果,您应探测L1,C4,R1和R2的交叉点。

    我们在我们这边复制了模拟,现在看到大约50度的相位余量。

    如果还有其他问题,请告诉我。

    最佳,

    Steven  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven,感谢您的回复。

    您的回答似乎与我在相关问题中得到的回答相反,在该问题中,我被指示在运算放大器的输出中进行探测: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/108.2473万/tlv8541-tina-ti-stability-simulation</s>8541

    您能否解释为什么应该在电路中的不同点探测这两个电路?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    我已经查看了您在上次回复中提到的上一篇文章。  我假设您提到的指示探头点来自您在上一篇文章中提到的培训视频,因为我没有从海报中看到任何探头点说明。? 如果是,请参阅培训视频,如果您注意到这些电路正在破坏运算放大器输出处的反馈回路。  您在此帖子中打破循环的点是运算放大器的输入。

    对于此POST,从输出电压到交流输入的传输功能仅是运算放大器的功能,而不是回路增益。  在这两种情况下,环路增益都是环路断开电感器(输出)至环路断开电感器和注射电容器(输入)的接点的电路侧。

    参考Steven的电路并将术语与培训视频联系起来,AOL = Vout,Vout /VFB = 1/Beta,VFB = AOL*Beta,这是您的环路增益和阶段。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,理解。 我有几个跟进问题。

    1.这是否意味着相关问题中的电路探测和测量不正确?

    2.如何对上述电路的第2个增益阶段执行相同的测量?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    1. 是的,Vout也在研究该电路的AOL。

    2. 第二阶段可以模拟为与第一阶段相同的阶段。  由于它是反相阶段,我可能会选择在运算放大器的输出处断开回路,但如果您断开负输入处的反馈,您应该会看到类似的结果。  第一个阶段可以从该模拟中忽略,因为它不会对结果产生影响。  由于C3将阻断DC,因此C3的输入端可以设置为1.65V或0V,因为它不会改变运算放大器的DC偏压点。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我将通过包括PIR传感器的JFET电路及其输出电阻以及包括以下比较器的输入电容来进行相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../nick_5F00_lpv802.TSC

    你可以看到,我得到的结果与David相同。

    第二个LPV802显示70°的相位裕度:

    e2e.ti.com/.../nick_5F00_lpv802_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的意见。

    Kai,谢谢你的参与。

    1.此处圈出的此波幅是否表示极低频率的不稳定,或者我们是否真正只关心单位增益时的回路相? 直观地说,相位余量较差的任何正增益是否值得关注?

    2.如果该骤降达到0度,甚至呈阴性,该怎么办?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    要简化计算,请参阅此简单电压随动电路。 想想输入和输出电压信号Vx (t)的正弦波都具有相同的频率。 OPAMP内部Vdiff (t)和Vout (t)之间的相移应使我们能够写入:

    从这里可以看到相移仅与AT相关,而AOL=1 = 0dB。

    Kai