This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIA-6.0029万:TIIDA-6.0029万是否支持2MHz带宽?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, BUF802, BUF634A, OPA656, THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1088956/tida-060029-can-tiida-060029-support-2mhz-bandwidth

部件号:Tida-6.0029万
主题中讨论的其他部件:OPA2810BUF802BUF634AOPA656THS4631

大家好,

TIIDA-6.0029万是否支持2MHz带宽? 如果没有
我们是否需要进行任何更改? 或者TI是否具有更高频率的LCR参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

     阻抗测量方法如用户指南中表1.1 下所示,其中包括适用的频率范围:

     自动平衡方法用于可适用于20Hz至120MHz的设计。 它取决于测试中的阻抗范围的类型和高度。 此外,在100kHz以上,放大器的AOL会降低,这将影响测量的准确性。  一般经验法则是确保放大器在高精度测量所需的最高频率上具有>60dB AOL

      参考 设计用户指南第5至9页介绍了未知阻抗的补偿此链接上的应用简介 还解释了与放大器的AOL相比的零/极平衡作用。  

      该范围必须小于相同设计的红色轮廓框中显示的范围。 否则,需要更高的GBW部件。  

    谢谢!

    Sima  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    所以,我想把BW升级到2MHz。 需要更改OPA2810。 也许可以找到一个高BW设备。比如BUF802?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

     我不会使用缓冲器,因为您需要访问放大器的反馈路径以进行更改,并补偿输入处未知的阻抗。 在LCR参考设计中使用的BUF634A是可选的,但可与主放大器OPA2810一起在复合环路中使用,以提高整体应用的输出电流能力。 我同意它应该是FET输入放大器,因为需要非常低的输入偏置电流。  

    以下是潜在部件列表 (THS4631除外:我们正在处理的泄漏电流存在已知问题)。 我建议使用OPA656,但最终将取决于 其他客户参数。

    谢谢!

    Sima