This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIA-1.0081万:TIA-1.0081万,TIA-1.008万,UCC2.818万,UCC2.5603万

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1089916/tida-010081-tida-010081-tida-010080-ucc28180-ucc25603

零件号:Tida-1.0081万
主题中讨论的其他部件:UCC2.7517万AUCC2.7517万

可以参考此设计,增加至2.5kw

如果可以我需要修改那些参数及元件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    却决于你希望是用数字方案还是模拟方案,此方案是模拟控制,对于2.5KW和输出24~36V,PFC建议增加额外驱动电路UCC2.7517万A,支持大功率的设计,同时需要修改变压器,副边整流管,谐振电感和电容等参数,详细请参考我们的design电子表格

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sluc506

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sluc675

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    非常感谢你的回复

    另外想请问,目前pfc电路上UCC2.7517万不适用于高功率吗?

    所以大致上PFC及LLC电路上的控制电路皆可共用,只需要额外计算新的功率元件(如:电感,变压器,二极体,MOSFET等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充一下,主要是重新计算功率电路上的相关数据,及选料

    以上谢系