This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.146万-Q1:模拟时收敛失败

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1087130/lm61460-q1-converging-fail-when-simulation

团队成员,您好!

我在仿真工作中遇到了收敛失败问题。 您能否帮助我检查原因是什么以及如何解决? 谢谢。  

e2e.ti.com/.../LM6.146万AFS_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.7z

此致,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将把它移到我们的SPICE模型组,看看他们是否能提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    模拟轮廓表示您要运行波形图解模拟。 是这样吗?

    如果是这样,我建议使用平均模型,该模型应支持小信号分析模拟。  

    瞬态模型通常用于DC (时间域)扫描。  

    请导航至平均模型(如下所示)并修改现有文件以匹配您所需的零部件选择,然后再次运行模拟。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    让我尝试一下,然后回复您。 谢谢。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    听起来不错。 如果还有任何问题,请随时通知我。

    现在,我将关闭此线程,因为我认为使用平均模型应该可以解决您的波德图解仿真问题。

    此致,

    Jimmy