This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-0.201万:电压,电流和温度的缩放系数

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1090149/tidm-02010-scaling-factor-of-voltage-current-and-temperature

部件号:TIDM-0.201万

你(们)好

有人能帮我获得电压,电流和温度的缩放系数吗。

对于500 V的电压,如何计算缩放系数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana,您可以参阅 设计指南的章节2.4。2.6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你纳夫内斯先生。 我了解了如何调整电流和电压的缩放系数。  

    我们在 原型中使用温度感应电路。 我们使用了一个非线性传感设备,并得出了计算温度系数的公式。 您可以帮助您将其纳入TIDM-2010-dmpfc软件中。  

    公式为:

    压缩机逆变器温度感应

    T(°C)=((((LN ((((((((LAN*Vout )+V)/(Vout 0.499 0.3467 0.2.8868万 )^-1)-273. 3.3

    风扇逆变器温度

    T (°C)=((((LN ((((5.1 * Vout)+ 2.861)/(3.3 - Vout))))/4092)+ 0.0.0227万)^-1)-273

    如果你能帮忙,那就太棒了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana,由于这些温度感应可能具有较高的时间常数,因此可以在其中一种情况下添加函数

    sys_main.c 中列出的switch (systemVars.timerBase_1ms)  

    对于日志实施,您可能需要参考/包含math.h  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生。  

    请详细说明我的表达式使用switch语句的情况。 我现在正在学习这样的节目,我很难理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana,你需要写你自己的temp函数,我想把那些函数包括在sys_main.c中,这样它就能在几毫秒内执行一次。