请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-0.1605万 尊敬的德克萨斯技术团队:
我指的是您的TIDA-0.1605万文档,因为我无法理解该主题(2.3 .2.3 二级离职保护-第10页)。
我知道它只是一个参考设计,我应该仅用于获取基本详细信息,但作为客户,该主题中缺少基本详细信息本身。 例如,请澄清以下问题
1.没有提到V_端点在哪里? 但我假设这是电容器C25的点。 因为主题中给出的电压方程说明了电压的划分。
如果是这样,这里还有另一个问题:C25电容器的影响是什么?
2.栅极电容器如何通过C25电容器放电? (根据我的观点,C25处的电压不能为11.9V,只能为15V)
3.根据主题,C25点处的电压为11.9V。 如果是真的,那么它是如何达到5.5V的?
亲爱的团队,我不知道该主题是否包含任何错误信息。 但作为客户,我至少需要基本的澄清,这在该主题中是缺失的。 因此,请尽快澄清基本的澄清。
希望TI能作出热情的答复。 谢谢你们的团队!