This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2.0978万:电压输入和输出电源查询

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1089794/pmp20978-voltage-input-and-output-power-enquiry

部件号:PMP2.0978万
主题中讨论的其他部件: PMP2.222万PMP2.3069万PMP2.0873万

大家好,

我有一位客户希望设计一个230V交流输入到60VDC,1.5kW输出交流/直流电源。

我想澄清两个问题:

  1.我注意到 PMP2.0978万的设计参数 推荐用于1kW系统,我可以将其用于1.5kW输出功率系统吗?

  2.此参考设计的输入类型为直流,因为我的客户正在查看230V交流,如果我只需花费230*sqrt(2)= 325Vdc将其转换为直流,是否正常?

非常感谢。

此致,

Ernest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest,

    1.否,PMP2.0987万变压器和同步整流器仅设计用于1kW系统。 对于1.5kW输出功率,必须重新设计变压器和同步整流器。

    2. PMP2.0987万仅在共振频率下工作。 因此,输出电压增益的输入是固定的。 如果您只使用桥式整流器将交流电转换为直流电,那么您将需要非常大的输入电容,同时输出电压纹波也将非常高。 最好是在隔离直流-直流级之前使用PFC级。 例如,PMP2.222万。

    此致,

    YU Sheng-Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng Yang,

    感谢您的详细解释。 PMP2.222万似乎是我所寻找的正确参考设计。 再问一个问题,我可以向您确认是否可以将GAN FET替换为此参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ernest:

    可以用GAN FET替换Q101和Q102。 但是,PMP2.222万使用交流开关无桥接PFC,这是一种无桥接PFC,无需使用GAN FET。 在图腾柱无桥接PFC (如PMP2.0873万或PMP2.3069万)中使用GAN FET更有意义。

    此致,

    YU Sheng-Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng Yang,

    感谢您之前的帮助, 我还有另一个问题... 我发现PMP2.222万的OCP是20A。 我的客户需要一个能够支持大约10ms的100A输出脉冲的系统。 我是否有办法将OCP调整为更高的评分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP2.222万是具有390V输出的PFC级。 在PFC级之后,您可能需要一个隔离的DC-DC级(例如:PMP2.0978万)来生成所需的60V电压。 PMP2.222万的20A OCP用于输入电流,而不是输出电流。 100A电涌可以通过存储在大容量电容器中的能量来处理,您需要为隔离直流-直流级设置足够高的OCP以处理100A电涌电流。