This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0554万:灯修正

Guru**** 2678035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1089656/tida-00554-lamp-modification

部件号:Tida-0.0554万

您好,  

我计划更换DLP NIRScan Nano上的灯,以获得更好的信号。 我有两个问题:

1. ILT 1088-1是否有任何替代灯,因为我无法在ILT网站旁边找到任何灯(当我在澳大利亚时,最小数量为100)。

2.对于望远镜的参考设计,是否有办法得到建议的A和B号? 或者我们必须找一些镜头制造商来制造这两个镜头?

非常感谢。

此致,

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    欢迎参加E2E论坛,感谢您对DLP技术的关注。

    请允许我们在下周中之前调查您的问题。

    您是否介意指定您所指的是哪种望远镜参考设计?

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯汀。

    非常感谢您的再次光临。

    1.望远镜的设计是此处所建议的站立头:  https://www.ti.com/lit/pdf/tiducu9

    2. LAMP的建议来自以下网址: https://www.ti.com/lit/an/dlpa072/dlpa072.pdf?ts=1648766341705

    此外 , TIDA-0.0554万似乎到处都缺货。 您是否有一个将有货的日期? 谢谢

    非常感谢。


    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们正在内部讨论此问题,并将在下周中回答您的问题。

    我们非常感谢您的耐心等待。

    谢谢,此致,

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    感谢您的耐心等待。

    1. ILT 1088-1是否有任何替代灯,因为我无法在ILT网站旁边找到任何灯(当我在澳大利亚时,最小数量为100)。[/QUOT]

    此灯的说明如下:

     部件号1088-1 (T1型灯)国际光技术。 它是带钨丝的玻璃灯泡。  请直接与制造商联系以了解更低的分销商。

    以下是ILT的目录“灯的描述”(第26页)。  您可以使用此信息查找替代灯泡。

    https://www.intl-lighttech.com/sites/default/files/ilt_sources_catalog.pdf

    2. 对于望远镜的参考设计,是否有办法获得建议的A和B? 或者,我们需要寻找一些镜头制造商来制作这两个镜头

    我将在本周结束前就此回复您。

    此致,

    Vivek

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    感谢您的耐心等待。  参考设计中使用了以下透镜:

    https://www.edmundoptics.com/p/12 mm 直径-x-NIR-ii 25 mm 涂层-achromatic透镜/6241/

    我还上传 了一个包含透镜参数的照明Zemax模型

    此致,

    Viveke2e.ti.com/.../coates_5F00_standoff_5F00_illum_5F00_design_5F00_v01.ZAR