This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1471万:可供销售?

Guru**** 2673955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1091822/tida-01471-available-for-sale

部件号:Tida-0.1471万

您好,

我们正在开发传感器数据检索应用程序,发现 TIDA-0.1471万板非常有用。 如果评估模块可供购买,它将节省我们的产品开发时间。 请尽快通知我状态。

此致,

Eashwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eashwar,

    我们的大多数参考设计只能作为可下载的设计数据提供,以便客户根据自己的需要进行修改。它们不可销售。如果您可以访问TI销售或现场,他们可以帮助您找到可以提供主板的第三方提供商, 或者,如果您决定自行构建,他们也可以与您合作提供所需的样品。

    如果更适合,我想了解您的要求(您可以发送私人消息),以建议最近使用的设备。