主题中讨论的其他部件:UC1901, UC1843A
您好,
我对UC1901很感兴趣,我看到了TIDA-7.0002万。 感谢您提供此设计说明!
Q1)对于磁反馈的主侧,有R20和R29的偏移网络。 这样做的目的是什么? UC1843A具有连接到误差信号放大器NI的内部2.5V参考电压。 是因为这个原因吗?
问题2)如果T2的引脚8仍然具有信封衰减器RC,从而参考了主接地,该怎么办? 反馈效果不好吗?
Q3)您如何获得信封变形器? 是通过C49,R20和R29,C48吗?
Q4) C49的用途是什么,是否真的有必要?
Q5)您能否显示DriverA至DriverB波形? 此系统如何为变压器通电?
Q6)如果我不想测量波德图,我真的需要R23吗?
Q7) T2次级侧的占空比是多少?
我是否可以购买TIDA-7.0002万? 没有链接。
提前感谢您的参与。