This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-7.0002万:磁反馈电路

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1901, UC1843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1091029/tida-070002-magnetic-feedback-circuitry

部件号:Tida-7.0002万
主题中讨论的其他部件:UC1901UC1843A

您好,

我对UC1901很感兴趣,我看到了TIDA-7.0002万。 感谢您提供此设计说明!

Q1)对于磁反馈的主侧,有R20和R29的偏移网络。 这样做的目的是什么? UC1843A具有连接到误差信号放大器NI的内部2.5V参考电压。 是因为这个原因吗?

问题2)如果T2的引脚8仍然具有信封衰减器RC,从而参考了主接地,该怎么办? 反馈效果不好吗?

Q3)您如何获得信封变形器? 是通过C49,R20和R29,C48吗?

Q4) C49的用途是什么,是否真的有必要?

Q5)您能否显示DriverA至DriverB波形? 此系统如何为变压器通电?

Q6)如果我不想测量波德图,我真的需要R23吗?  

Q7) T2次级侧的占空比是多少?

我是否可以购买TIDA-7.0002万? 没有链接。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    (1)提供与UC1843A相同的直流工作条件,以便回路可以正常工作。

    (2) C49是必要的。

    (3)如果您不需要测量波德图,可以移除R23。

    (4)  TIDA-7.0002万不供出售。 您可以参考设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你,Jerry。

    请您提供一个完全涵盖我所有关切问题的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UC1901是一个非常旧的部件。 我没有什么材料可以回答你的问题。 很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你,Jerry。

    任何TI FEA都能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    也许您可以尝试连接本地FAE