This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9656:PMP9656中R3的功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9656, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1091162/pmp9656-function-of-r3-in-pmp9656

部件号:PMP9656
主题中讨论的其他部件: UCC2897A

您好,先生,

 我的客户希望使用UCC2897A设计其AC/DC功能。 在PMP9656中,我们发现R3与T2并行。 我们能知道R3的功能是什么吗? 电流感应或? 感谢您的善意帮助。

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    我已经联系了原设计师,他很快就会回来。

    谢谢!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    R3提供低阻抗,以减少初级MOSFET漏极上的电流感应变压器产生的振铃。

    谢谢!

    Brian