This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万充电问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1090948/bq24075-charging-issue

主题中讨论的其他部件:BQ2.4075万

这是一个紧急情况: 我们在   其中一个项目中使用BQ2.4075万芯片,但 我们遇到了电池充电问题。  我们正在使用符合以下规格的LiPO电池:2400mAh,3.7V, 8.9W。  当TS连接到线圈时,蓄电池会充电,我们不理解这一概念背后的原因。    我们测量了GND和TS之间的电阻,约为10千欧。   如果芯片不是故障,我们如何才能最好地测试它?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sadaf,

    您能否解释一下蓄电池充电问题? 您是否有我们可以查看的示意图? 线圈是否为设计用途? 您是否看到电流进入蓄电池?  

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sadaf,

    我们进行了离线讨论并发现这种行为,将其标记为关闭并解决是因为这是该设备的BQ2.4075万T版本,需要TS引脚上的分压器网络才能工作。

    此致,

    Anthony Pham