This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1465万:外部振荡器选择

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1091300/tida-01465-external-oscillator-choice

部件号:Tida-0.1465万
主题中讨论的其他部件:FDC2214

您好,

我目前正在我的公司从事土壤湿度传感器的工作。 由于土壤变得更加潮湿时,其电容会发生变化,因此我们可以使用FDC2214来检测这种变化,并使用结果数据来指示所述土壤的体积水含量。 我们一直在测试此设置,在稳定的温度下运行良好,但是一旦温度变化,测量值就会开始大幅漂移。

昨天,我发现了TIDA-0.1465万报告,它以0.25 % 的温度漂移(比我在设置中得到的要低得多)和使用外部振荡器(625L3C040M0万)而闻名。 在我们的传感器中,内部振荡器用于FDC芯片。 我猜是因为温度变化,内部振荡器漂移太大,这就是为什么TIDA-0.1465万使用外部振荡器的原因。 有人可以确认吗?

提前感谢!

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeroen:

    对于我们的产品,建议精密应用使用外部主时钟,以提供应用所需的稳定性和准确性要求。 内部振荡器可用于需要低成本且不需要高精度的应用。

    然而,一旦温度发生变化,测量值就开始大幅漂移。

    这种急剧漂移的情况如何? 您是否尝试过相同测试的其他芯片?

    谢谢