This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-1.0071万:我们能否将设计TIDA-1.0071万升级为EV充电器AC L2 7.4kW

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1092864/tida-010071-can-we-upgrade-design-tida-010071-to-be-ev-charger-ac-l2-7-4kw

零件号:Tida-1.0071万
主题中讨论的其他部件: DRV110

我们正在寻找AC L2 EV充电器的设计解决方案,然后我得到了数据 参考设计板:TIDA-1.0071万。

1)该板的功能是控制和监控 EVSE充电和计量电源状态。 这是我得到的,对吗?

2)我们能否将设计升级为EV充电器交流电平2输出7.4kW @单相输入220-240VAC?

3)如果是,您能否建议 解决方案!/?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我没有任何关于驱动7.4千瓦的问题,因为继电器在板外。 您需要找到一个合适的交流继电器,它能够处理7.4kW的功率,并且需要与板上使用的DRV110的继电器驱动能力相匹配。  

    此致

    LEI