This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:UCC1.818万,UCC2.7517万

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1092291/pmp8740-ucc18180-ucc27517

部件号:PMP8740
主题中讨论的其他部件:UCC2.818万,UCC2.807万

如果我想将设计扩展到2.5kw

对于PFC升压级和AUX ,我应该怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,简先生,我要求您对原设计进行评论。 通常,您必须检查所有功率级组件(FET,变压器,整流器等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,简

    我根据UCC2.818万的Excel计算表(可从以下链接获取)在PMP8740中设计功率级和PFC级的所有组件:

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc506

    如果将功率从2kW提高到2.5KW,很可能不会有太多的改变。 顺便提一下,请注意PMP8740在高压线路时的额定功率为2kW (低至184VAC)。 如果您需要一个2.5KW的通用VAC系列,那么我建议使用UCC2.807万的交错PFC级。

    关于辅助电源,尺寸已调整为10W,而如果我没记错的话,整个项目的功耗是6...7W,因此仍有一些利润,您不需要修改。 PMP8740白皮书详细介绍了整个故事,请参阅:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup348

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您的回复