This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:关于UCC2897A中TINA-TI的正向变压器模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1092071/tina-ti-about-forward-transformer-model-for-tina-ti-from-ucc2897a

部件号:TINA-TI
主题中讨论的其他部件:UCC2897A

您好E2E:

我下载了UCC2897A的TINA-TI文件,用于研究正向变压器。
此模型有一些参数。
请告诉我每个参数的含义。

NP1:主转弯
NS1:二次转弯
RP1:主电线的直流电阻
RS1:次级导线的直流电阻
LLEAK:漏电感
LM:??
RCORE:??

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当您请求"每个参数的含义"时,是否需要数值(例如,数字,例如100圈,10圈,5欧姆,1欧姆, 等等)或您是否想要在文本簿中找到类似的定义/描述?

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    请告诉我如何计算LM和RCORE的定义。

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在模拟文件中,LM = 68uH,Rcore = 5kohms。

    LM是初级磁化电感(uh) ,Rcore是磁芯磁阻(安培每微巴,AT / WB或1/H)。

    这些参数通常由变压器供应商指定。

    Eric