主题中讨论的其他部件: TINA-TI
您好,
为了创建具有多个桩模块的CAN总线,我们使用了AMIS 4.27万。
由于此芯片已过时,我们使用来自TIDA-0.1487万的仲裁电路替换IC。
我们电路的问题是CAN信号开始响铃,所有通信都被阻止。
CAN信号速率为500kbit/s
CAN信号如下所示:
我们使用TJA1050作为收发器,其他部件与TIDA-0.1487万相同,但我们不使用隔离:
我们的概念如下所示:
什么原因以及如何防止电路振铃?
(我有点困惑,因为我已经成功地测试了电路,现在我无法让它继续工作,但这可能是另一回事)
欢迎使用任何提示。
谢谢你。