This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5.3602万-Q1:模拟在6V输入电压下停止

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576028/webench-tools-lm53602-q1-simulation-is-stopped-at-6v-input

部件号:LM5.3602万-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

我正在尝试使用以下输入在WEBENCH上模拟LM5.3602万-Q1:

但是,设计不会收敛。 我认为这是一个压降问题,因为设计在输入电压= 6.2V时工作,但我们没有违反数据表中的压降规格:

如您所见,在输入电压= 6V时,它应该能够产生输出电压为5V,而在输出电压为4.7V时,我将留下更多的空间。

请告诉我是否可以解决此问题。

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    您能否确认您的设计条件? 我无法使用您在屏幕截图中显示的输入创建设计,因为这些条件违反了我们的最低Toff检查。

    此致,

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    对于我的设计,我希望5.5V输入电压和4.7V输出电压@ 1.5A。 上面显示的图表表明我可以这样做,但WEBENCH不允许我继续。

    最佳,
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    这里有什么答案?

    谢谢!
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    我仍在考虑添加设备的这一特殊功能,使其能够在离跌落距离很近的情况下工作。

    此致,

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katie:

    我想检查一下您是否能够调整LM5.3602万-Q1的跌落性能。 是否有任何更新?

    最佳,

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared,

    所需测试条件下的LM5.3602万-Q1型号故障不是由跌落造成的。 这是因为计算出的最小值Toff超过了数据表中给出的典型值125ns。
    您可能需要在WEBENCH中创建Vin和Vout之间具有更高差值的设计。 然后,您可以将其导出到TINA/TI并根据更严格的设计标准对其进行修改。

    此致,

    植物