This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0854万:偏压

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571449/tida-00854-bias-voltage

部件号:Tida-0.0854万

大家好,我正在使用电化学传感器来测量不同的气体,使用这种设计。 某些传感器需要偏置电压才能正常工作。 我认为表单上所说的Vreference和Vworking之间的区别是偏见,但我不清楚。 有人可以确认吗? 如果是真的,我如何给予正面或负面的偏见? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    偏差电压定义为参考电极和工作电极之间的差值。

    VBIAS =(Vworking_v好 极- Vreference_v好 极)

    如果您查看简化电位器电路:

    参考电极(RE)上所需的电势将应用于伺服回路放大器上的输入,上面标有"Vcounter"。 回路将根据需要调节反电极(CE)上的电压,从而保持RE时的设定电压。

    注意在上面的电路示例中,“参考”有点误导...因为Vreference *input*实际上是为互阻抗放大器参考点而命名的-而不是参考电极-即使Vreference确实在*工作电极*上设置了电位。 不要混淆...

    工作电极(我们)上的电势由互阻抗放大器上的Vreference voltage输入设置。

    如果单元格是"零偏置"单元格,则Vcounter和Vreference将设置相同。

    这可能会令人困惑。 细胞本身的"参考"实际上是工作电极。 "参考"销仅设置内部操作点。

    需要+300mV偏置的传感器要求参考电极电位低于工作电极电位300mV。

    需要-600mV偏差的传感器要求参考电极高于工作电极电位600mV。

    因此,对于+300mV电池,假设Vreference为+1V,则需要将Vcounter设置为+700mV。

    对于-600mV电池,Vreference应设置为+1V,Vcounter应设置为+1.6V。

    SGX Sensortech有一个很好的应用说明AN2,它展示了如何偏置"偏置"细胞。

     http://www.sgxsensortech.com/content/uploads/2014/08/AN2-Design-of-Electronics-for-Electrochemical-Cells.pdf

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Paul!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    我对TIDA-0.0854万有一些疑问。 我可以直接向您发送电子邮件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 发送朋友请求。