This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench: Webench过滤器设计器(不能使用Flash)

Guru**** 2579235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571233/webench-webench-filter-designer-can-not-use-flash

工具/软件:Webench

您好,

我们的客户不能使用Flash,但他们希望使用Webench Filter Designer。
是否有任何方法可以在不使用Flash的情况下使用过滤器设计器?

在iPad上,我们只能使用Webench Power Designer。

我们是否应该使用Filter Pro? (但是,Filter Pro是NRND...)


此致,
柳枝旭坂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳枝,

    此时,WEBENCH Active Filter Designer仅支持闪存。 我们正在评估将在线工具从闪存中移出的优先级,并将相应地安排发布时间。

    iPad上的Power Designer是一款移动工具,我们也在评估,但目前尚未针对所有工具计划发布版本。

    可以使用FilterPro,但它包含许多错误。 如果您有兴趣,我们可以提供避免的详细信息。

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好JC:

    感谢您的回复。 我明白了。
    请告诉我Active Filter Designer非闪存版本的预计时间表。
    此外,请告诉我要避免的具体情况。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JC:
    我还有一个关于使用WEBENCH的问题。
    对于WEBENCH的电源设计器,是否有方法在开关调节器的输出上显示输出波纹频率频谱?

    谢谢!

    托尼