This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9202:需要变压器规格

Guru**** 2578955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577182/pmp9202-transformer-specification-needed

部件号:PMP9202

我想知道435uH变压器的制造规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jil,您好!

    感谢您的咨询,我将与工程师核实,TI内部是否存在任何表现规范。 但是,到目前为止,最快的方法是直接在RLTI-1067 https://www.rencousa.com/products/rlti-1067上询问Renco  

    请与我们联系 ,看看他们是否为您提供  了您需要的.engineering@rencousa.com信息

    如果你有任何问题,请告诉我。

    此致,

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Renco变压器图的链接在Yuki的上一篇文章中。  以下是此变压器的原始电气规格。

    e2e.ti.com/.../10W-UCC2.871万-Flyback-Transformer.doc

    此致,
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

                            感谢您的回复。

                                  我需要NP,NB,NS的转弯数。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jil,您好!

    此电源的变压器由Renco (上一篇文章中提供的联系信息)根据电气要求设计。  我不知道设计中使用的确切回转圈数,但绕组比率为13.5 :1:4 (PRI:Sec:Bias)。

    谢谢!

    Brian