This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.012万:太阳能充电器源代码。

Guru**** 2542620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576082/tida-00120-solar-charger-source-code

部件号:Tida-0.012万

我正在尝试复制 Solar MPPT充电控制器(TIDA-0.012万)参考设计,并想知道如何访问源代码。 请提供帮助。

此致,

Bassam Mansour  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bassam,

    感谢您的咨询。

    我不太清楚您要查找的源代码类型。

    这不是您正在寻找的吗?

    e2e.ti.com/.../5826.tidc274.zip

    软件位于TI.com。 向下滚动,您将看到软件。

    www.ti.com/.../TIDA-0.012万 文档

    如果这不是您要找的,请告诉我。

    此致,

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复Yuki。 您指定的文件不是我要查找的文件。 这只是一个与开发板接口的应用程序。 我正在寻找ICE/programmer可下载到MSP430 MCU的某种二进制文件。 你能帮你解决吗?

    Bassam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bassam,
    我不是专家,我将在内部工作,让合适的人回答您的问题。
    感谢您选择TI。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Yuki。 我非常感谢你的帮助,因为这是一件紧急的事。  

    此致,

    Bassam Mansour

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki,您好!

    是否有任何有关此问题的更新?

    此致,

    Bassam Mansour

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bassam,

    对此造成的不便,我深表歉意。 我要督促我们的工程师尽快回答问题。

    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴萨姆,

     您要查找的MSP430源代码位于TIDesign页面(tidc274.zip)上的zip文件中。 当您打开它时,会有一个名为“PMP7605_with _GUI_Updated _with _Comments.zip”的二级档案,其中包含一个CCS项目。 您可以将其导入Code Composer以刷新设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bart。 我现在看到了。