This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS5.706万-Q1:TINA错误-格式'%s'无效或与参数不兼容

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576351/tina-spice-tps57060-q1-tina-error---format-s-invalid-or-incompatible-with-argument

部件号:TPS5.706万-Q1
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

团队成员您好–

客户从Webench下载了Tina模拟文件(webench_design _426.4875万_3.TSC),并使用Tina打开该文件。

在模拟中尝试使用示波器虚拟功能时,我们遇到错误消息“Format‘%s”invalid or incompatible with argument”(格式化参数无效或与参数不兼容)。

我们继续进行并安装了最新的TINA模型,以admin身份运行软件,但问题仍然存在。

有什么想法可能导致这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,

    请共享有问题的TINA-TI TSC文件供我们调试。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_488.4201万_5F00_16.tscHiNikhil-

    感谢您的快速响应。 请参阅随附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,

    我没有看到所提供的.TSC的错误。 我注意到在第一次运行瞬态模拟时无法找到操作点,因此我将其更改为零初始条件,电路运行正常。 验证后,我使用了示波器,发现它也能正常工作。

    我可以问一下客户为什么使用示波器吗? 这是一个非常缓慢的模拟,我认为使用示波器与使用显示窗口相比没有任何好处。 此范围对于快速重复信号非常有用

    我假设范围存在问题,无法找到操作点。 我正在使用TINA-TI进行此模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,它可以正常工作,但我发现仍 存在一些问题,例如:

     

    图1显示,虚拟示波器有时在启动时暂停,虚拟显示窗口中不显示波形。  

    图2显示,每当我运行此功能时,虚拟信号分析器都不工作,并且出现相同的错误。

     

    我认为 仍应 找出根本原因,我将在我的使用TINA-TI收集问题并反馈给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen -

    为了向团队说明,示波器现在工作正常,但您在信号分析仪上遇到了错误,对吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次需要知道为什么要使用虚拟示波器和虚拟信号分析仪来进行这种模拟。

    感谢您提供的任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dan

    信号分析仪上的错误如上图所示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Britt

    我使用虚拟示波器和信号分析仪是因为当我对原理图做一些更改时,我可以实时看到波形变化,Dan建议我使用瞬态分析,但显示结果需要很长时间。

    谢谢!