This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS5.414万A:TINA-TI中的TPS5.414万A PWRGD被拉至输出电压问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576521/tina-spice-tps54140a-tps54140a-pwrgd-in-tina-ti-pulled-to-output-voltage-problem

部件号:TPS5.414万A
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我使用TPS5.414万A在工作台创建了一个设计,并在TINA-TI中导出。 我将PWRGD引脚拉至输出电压(3.3V),但模拟结果显示PWRGD引脚中有1V输出。 已附加TINA-TI filee2e.ti.com/.../tps5.414万a.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这个移到模拟和建模论坛。 我认为这是型号问题,而不是设备问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicola,

    似乎内置于WEBENCH中的模型与PSpice模型的执行方式不同。 我们已调查了该问题并找到了更正。 我们将很快发布更新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicola,

    问题已解决并已发布到生产中。