This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/LME4.9871万:LME4.983万

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/575757/tina-spice-lme49871-lme49830

部件号:LME4.9871万

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

有人知道如何获得 LME4.983万的模型,宏模型或SPICE? 我需要在TINA中模拟。

此致。

Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔瓦罗

    我将了解为什么LME4.983万型号不可用。 它在几年前被释放。

    LME4.9871万部件号在其中一个数据库中显示为过时。 它似乎从未有过模型。
    如果零件确实过时,我们不可能创建模型。

    对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    非常感谢,我将等待您的验证。 我对LME4.9871万不感兴趣。我使用了此部件号,因为我没有找到LME4.983万以输入部件号,"部件号"是必填字段,并且我插入了以LME开头的任何部件号。 因此您忘记了LME4.9871万。 很抱歉混淆了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔瓦罗

    连接了LME4.983万型号的TINA电路。

    我们正在研究为什么它没有出现在我们的网页上。 我们怀疑零件已过时,但我们将以某种方式确认。

    此致,
    John

    e2e.ti.com/.../snam127.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    再次感谢大家,我打开了Snam127.TSC文件,找到了LME4.983万,现在我可以模拟音频放大器电路,并在构建之前了解一些参数。

    此致,

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔瓦罗
    很棒 我很高兴它奏效。 如果您还有其他问题,请告诉我。
    此致,
    John