This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 街灯自动化设计

Guru**** 2574505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577416/street-lights-automated-design

您好,Sirs:

我想请求为我所需的系统设计一个设计,以便在日落和日出时以及检测到占用信号时打开LED街灯。 如果 我们能够在检测到乘客时打开汽车前方的几个灯,则会更好。

谢谢!此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ghany,
    感谢您的咨询。 起初,不幸的是,我们不能按需为单个客户设计。 但是,我们有2500多个参考设计可能会帮助您的项目。 根据您的请求,我选择了两种可能适合您的设计。

    34V@2.8A LED街灯参考设计
    www.ti.com/.../PMP1.0291万

    具有日光采集和无线连接参考设计的100W可调光直流-直流LED驱动器
    www.ti.com/.../TIDA-0.1095万

    如果您能向我提供有关电气特性的更多详细信息,我和我们的工程师就可以缩小设计数量,并能够找到更适合您的设计。

    提前感谢您并期待您的回复。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ghany,
    我想查看以上设计是否适合您。 如果不是您正在寻找的,您能否为我们提供有关您的项目的更多详细信息?

    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI电源研讨会可在此处找到;www.ti.com/psds
    特别是有一篇关于设计太阳能电池驱动的LED户外照明系统的论文,该论文可能引起人们的兴趣。
    它位于标有"系统级别注意事项"的部分。

    论文: http://www.ti.com/lit/slup267
    介绍: http://www.ti.com/lit/slup260