This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV6.122万:无法创建TLV6.122万的模拟

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577376/webench-tools-tlv61220-cannot-create-simulation-of-tlv61220

部件号:TLV6.122万
主题中讨论的其他部件:TPS6.122万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

产品页面显示要从WEBENCH下载SPICE模型,但WEBENCH不包括TLV6.122万或TPS6.122万。

通过POWER快速搜索推荐:

但当我单击"WEBENCH设计"时,它们未列出。

如果我从商品页面本身启动WEBENCH,则我的值似乎正常:

但它又说由于电流限制,它无法工作:

计算出的输出电流是204 mA,而不是我指定的15 mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    显示的0.204A值是峰值开关电流: IPEAK = Iavg + IPP/2,其中Iavg是平均电感器电流,IPP是电感器峰到峰纹波。 由于这些是升压转换器,峰值开关电流可能明显高于输出电流Iout (15mA)。 您可以参考其他 论坛主题 ,其中详细讨论了此问题。

    WEBENCH Power Designer表示您输入的条件导致开关峰值电流超过正确运行设备的建议数据表限值。

    但是,我发现这些设备的电感器选择例程可以修改,以帮助避免此问题。 我正在调查此事,并将在一两天内向您提供更新。

    此致,
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:
    我们将于星期五在WEBENCH Power Designer中发布TPS6.122万和TLV6.122万电感器选择例程的更新,之后,您将能够在预期的操作点创建设计。 一旦发生这种情况,我将再次在这里发表文章。
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森

    更新已于昨天完成。 请再次尝试创建这些设计。

    谢谢!
    克里斯