This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:Ultra Librarian原理图符号和电源引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, LM3670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577066/lp5907-ultra-librarian-schematic-symbol-and-power-pins

部件号:LP5907
在“线程: LM3670”中讨论的其它部件

通常,我会创建自己的符号和足迹,但决定采用Ultra Librarian来"旋转",以定位Altium原理图符号和PCB足迹。  我注意到GND针脚已正确分配给具有"POWER"属性的针脚。  但是,VCC引脚(VIN)和VOUT引脚分别被分配为输入和输出。   Altium文档的建议是使这些引脚也成为“电源”。  

常用的线程是丢弃原理图符号-主要是出于引脚组织的原因。  我无法找到指出电源针脚的针脚属性的线程。  尽管我到目前为止只试用了一个零件-担心的是如果我将其扩展以生成更多符号-它们都有一个共同的问题(根据我的PIN属性约定)。  这是可行的,但增加了另一个修复步骤。

稳压器VCC引脚作为输入,而电源引脚(VOUT)作为输出是否来自Webench插件的要求?  了解为什么选择销钉属性时会与当前Altium指南冲突,这将是一件有趣的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

     感谢您联系TI。  我想说这只是一个错误。  针脚应设置为电源,而不是输入或输出。  如果您查看其他LP5907 BXL,您将看到VIN和VOUT被定义为电源引脚。

     我们将在合理的范围内尽快发布更新的BXL。  感谢您通知我们此错误。

    此致,

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈-我正在手动将这些针脚更改为电源属性。  现在,我通过转到另一个BXL文件将我的样本大小增加到2,而第二个也有问题。

    LM3670_DBV_5.BXL文件,来源: http://www.ti.com/product/LM3670/quality

    与LP5907部件不同,此部件抱怨软件包问题。  "当前库中不存在此占用空间,或者组件未分配占用空间。  印迹名称:MF05A_N"

    我可能会仔细研究一下共享相同封装的另一个零件,并将占地面积作为一个选项来挖掘BXL。

    Altium拥有一个旧的InLib,从他们在2012年集中提供图书馆时开始

    统一组件:

    National Semiconductor "Switcher"-> National_Semiconductor_Switcher.zip
    "National Semiconductor Switcher.IntLib"日期= 2012年3月7日
    National Semiconductor "MiscPower"-> National_Semiconductor_MiscPower.zip
    "National Semiconductor MiscPower.IntLib"日期= 2012年3月9日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

     我刚刚查看了.BXL文件并确认了您的发现。  我刚才要求现在生成.BXL文件的组使用TI足迹尽快更新它。

     如果 您赶时间,您可以在NSC MiscPower中找到NSC足迹。IntLib也可以正常工作。  

     在另一个BXL中查找足迹的另一个技巧是搜索  用于感兴趣的封装和引脚组合。 即DBV_5。  您最后会看到如下URL:   。  在这种情况下,对于使用5针DBV包的其他.BXL文件,您有许多有效的选项。  

    此致,

    Oliver

    PS我们已更新您通知我们的第一个BXL。  我不确定它是否已传播到网站,但它正在进行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

     我要为LM3670附加一个更新的.BXL。  它应在两天或更短时间内保存在产品文件夹中。  我希望这能解决您眼前的问题,并且您对我们为纠正您向我们指出的问题而提供的支持感到满意。

    此致,

    Oliver

    e2e.ti.com/.../LM3670_5F00_DBV_5F00_5.zip