This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PMP1.0783万:降压转换器- PMP1.0783万

Guru**** 2582715 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP10783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576528/tina-spice-pmp10783-buck-converter---pmp10783

部件号:PMP1.0783万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

你(们)好

我正在TINA上模拟PMP1.0783万设计,与PMP1.0783万原理图相同 ,但 为什么输出电压没有出现?  VDD电压正在上升 到UVLO水平,然后再次下降并关闭IC.e2e.ti.com/.../1715.PMP10783_5F00_startup.TSC 。1.0783万。这可能是什么原因? 原因  

可能是什么问题? 是设计问题还是TINA工具问题?e2e.ti.com/.../PMP1.0783万_5F00_startup.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bipin,
    感谢您的咨询。 我目前正在内部工作,以找出问题的原因。
    如果您能再等一会儿,我将不胜感激。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bipin,

    我是这个项目的设计工程师。 我没有使用TINA进行电路模拟。 相反,我在Simplis中模拟电路。 您可以从Simplis网站(simplistechnologies.com)下载简介版本 ,以运行我随附的模拟文件。 PMP1.0783万已经过测试和验证,因此一定有一些设置在模拟中不正确。

    e2e.ti.com/.../ACDC-Buck-15V1A_5F00_Simplis-simulation.zipRegards

    YU Sheng-Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Yuki参与此查询。 我正在附加更新的TINA file.e2e.ti.com/.../PMP1.0783万_5F00_SS_5F00_20170223_5F00_ok_5F00_B_5F00_full.TSC</s>2017.0223万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sheng。 我明白了。