This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4990, PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577309/pcm2704c

主题中讨论的其它部件:LM4990PCM2704C

希望将带有USB接口(PCM2704C)的TI音频DAC与音频功率放大器(LM4990 Boomer)一起用于当前的PCB设计。  是否有SPICE模型/文件可用于这些组件?  我看到我可以下载PCM2704C的IBIS模型,但不幸的是,我正在使用的National Instruments MultiSim 11.0 软件与IBIS模型不兼容。  谁能推荐IBIS到SPICE转换器?  如有任何援助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg,

    我不相信我们的两种设备都有PSpice型号。 我不知道将IBIS模型转换为SPICE格式是否有帮助,因为IBIS模型只会对设备的数字引脚建模,而不会对实际IC的功能建模。

    我相信有转换器可用,但我会确保IBIS模型在完成转换过程之前具有您所需的信息。 有关IBIS模型的更多信息,请访问:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,

    遗憾的是,除了产品文件夹中提供的仿真模型外,我们没有其他仿真模型。
    但是,我们可以通过原理图和设计修订来支持您的产品开发,并支持您可能遇到的PCM2704C和LM4990问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我能够下载IBIS模型并将其导入到我正在使用的原理图软件中。  PCM2704C产品数据表中指出它有28个引脚。  但是,IBIS模型只有14个引脚。  这是否有原因?