This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LSF0108:IBIS型号不支持输出选择

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0101, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577325/webench-tools-lsf0108-ibis-model-doesn-t-allow-output-selection

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他部件:LSF0101,LSF0102

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

lsf0108 ibis doss不允许将其选择为hyperlynx模拟的输出,lsf0101和lsf0102 ibis型号在尝试将其分配到模拟时报告错误

我看到论坛上曾有人提出过108个项目缺乏产出的问题,但我看不到有人对这一问题作出答复

谢谢

102错误

C:\hyperlynx91\9.1HL\SDD_HOME\hyperlynx64\Libs\lsf0102.ibs:
 警告: 在文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.ibs中的第82行:仅使用[系列交换组]的第一个组合。
 警告: 在文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.ibs中的第123行:仅使用[系列交换组]中的第一个组合。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOLD/hyperlynx64/Libs/lsf0102.IBS中的第4109行:此文件中不存在由组件LSF0101_IO_S的引脚4到引脚5的系列引脚映射所使用的引脚型号LSF0101_IO_S。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOLD/hyperlynx64/Libs/lsf0102.IBS中的第4109行:此文件中不存在由组件LSF0101_IO_S引脚3到引脚6的系列引脚映射所使用的引脚型号LSF0101_IO_S。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.IBS中的第4109行:此文件中不存在由组件LSF0102DCT的引脚4到引脚5的系列引脚映射所使用的引脚型号LSF0101_IO_S。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.IBS中的第4109行:此文件中不存在由组件LSF0102DCT引脚3到引脚6的系列引脚映射所使用的引脚型号LSF0101_IO_S。
 错误:解析文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0102.ibs失败。

101错误

C:\hyperlynx91\9.1HL\SDD_HOME\hyperlynx64\Libs\lsf0101.ibs:
 警告: 在文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0101.ibs中的第82行:仅使用[系列交换组]的第一个组合。
 错误: 文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0101.IBS中的第4067行:此文件中不存在用于从组件LSF0101的引脚3到引脚4的系列引脚映射的引脚型号LSF0101_IO_S。

108的非输出选项


 错误:解析文件C:/hyperlynx91/9.1HL/SDD_HOME/hyperlynx64/Libs/lsf0101.ibs失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    让我查看我的档案。 我记得以前曾有过这种情况,但我以为已经解决了。

    此致,

    David Larkin

    Webench设计中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    这些是我们不支持的串行交换机型号。
    这些工具不能同时解释Series Switch和Model Selector语句。
    因此,解决方案是将所需的型号名称放入Series Pin Mapping语句中。
    例如
    [系列切换组]
    |功能组状态
    在1 /上 | A1 -> B1 EN HIGH
    熄灭1 / | EN低
    |
    |************************************************************************
    |
    [系列针脚映射] pin_2 型号名称 函数_表_组
    |
    3. 6. LSF0101_IO_25_S 1.
    这应该允许将开关放置在可进行插针分配的示意图中。

    如果这不是问题的根源,请告诉我。
    此致,
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢David,

    希望John会作出回应,并告诉我们这是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了答案

    没有意识到该模型必须被指定为hyperlynx中的FET

    我一切都准备好了

    谢谢