This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.534万:在计算Rcomp/Ccomp时,Webench是否会考虑Cout的直流偏置降额?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577084/webench-tools-tps55340-does-webench-account-for-dc-bias-derating-of-cout-when-it-calculates-rcomp-ccomp

部件号:TPS5.534万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

工作台参数:-输入电压(最小值)-10V 输入电压(最大值)-14V 输出电压24.5V输出电压输出电压0.37A (370mA) TPS5534.0562万.300KHz 47uH 96 %

问题1: Webench始终为输入电容器放置电解电容器,但数据表建议使用陶瓷。  当我尝试更换部件时,备用部件列表只显示更多电解电容器。  我不能把它换成陶瓷。  为什么?  忽略这一点,在我的实际设计中加入陶瓷,是否安全。

问题2: Webench是否说明其输出上限上的DC偏置降额?  在上述设计中,WebBench使用0805封装中的10uf。  在输出电压为24.5V时,此电压上限可能只能提供2uf。  数据表警告在选择Cout时要考虑DC偏倚,但Webench似乎不会这样做。  Webench在计算Rcomp和Ccomp时是否考虑DC偏倚,还是使用10uf计算?

问题3: 如果电源距离IC超过几英寸,则数据表建议包括100uf散装输入电容。  我的应用是电池供电的,使用大容量7AH 12V电池,通过1米长的24AWG电缆。  升压转换器为7个串联LED供电,负载变化极少。  我是否可以使用推荐的100uf大容量输入电容进行分配? 我当时在考虑将推荐的4.7uf陶瓷输入增加到10uf 1206 35V,并将100uf Ali盖从板上取下。 是否有人曾使用 过此类电池?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew,您好!
    感谢您与我们联系。

    对于Q1,请注意备用部件页面上的VDC最小额定值为28V。 将VDC最小值降低至14V甚至20V,您可能能够选择陶瓷盖。 但是,建议使用具有较高VDC额定值的电容,以减少直流偏压的影响。 请参阅数据表中的8.2 .1.2 6部分。
    www.ti.com/.../tps5.534万.pdf
    只要您的VDC额定电压良好,可以采用直流偏压效应,您就可以选择具有类似额定值的陶瓷罩。

    在第2季度和第3季度,我们的团队正在研究这些问题。 我们将很快回复您。

    此致,
    Pavani Jella
    WEBENCH应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    100 UF建议是一个通用声明,适用于所有电源,大多数情况下,较低的时间都可以正常使用。 长线会增加电感,如果存在负载步长,则输入会由于电感而产生一些振荡。 建议值是保守的,因为我们真的无法预测每个应用在输入电源和连接到IC的电缆方面的外观。 您可能会接受更少的成本,但您必须进行测试。

    如果您想在测试之前有更好的想法,您可以使用瞬态模拟来模拟载荷步骤。 在此模拟中,包括输入电源和TPS5.534万旁路电容器之间1米电缆的估计电感和电阻。

    此致,
    安东尼