This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:9.3 .150.328 SF-TI:简单模拟减线器产生错误的输出电压

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576019/tina-spice-9-3-150-328-sf-ti-simple-analogue-substrator-generates-wrong-output-voltage

主题中讨论的其他部件:TINA-TITL062

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

使用9.3 .150.328 SF-TI并实施简单的模拟减影器,我注意到输出电压输出保持~ 16V

这是奇怪的,因为不同的模拟器和手动计算可产生1.19伏电压:

输出电压=- 4.3 V *(170千欧/ 100千欧)
         + 5 V *(170千欧/(100千欧+ 170千欧))*(100千欧+ 170千欧)/100千欧)
       = 1.19伏
似乎TI-Na会忽略电阻值等的任何更改

e2e.ti.com/.../Simple_5F00_TL062.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    尝试在V型电压上使用-5V电压,而不是在地面上使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Britt,

    非常感谢!

    问题已解决。

    此致
    Frank Scherie