This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1088万:160段LCD

Guru**** 2581085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577063/tida-01088-160-segments-lcd

部件号:Tida-0.1088万

大家好,我正在使用TIDA-0.1088万,我需要知道要使用的160段LCD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Syed Mohsin,
    感谢您的咨询。 我要联系工程师寻求支持。
    如果您能给我多一点时间,我将不胜感激。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Syed Mohsin,
    我从完成此设计的工程师那里得到了答案。 他评论说,这种设计中使用的液晶屏是电子仪表的定制部件,目前尚未提供。
    如果有什么我可以帮您的,请告诉我。
    此致,
    Yuki