This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR1.4203万:LMR1.4203万 WEBENCH模拟错误

Guru**** 2813145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573562/webench-tools-lmr14203-lmr14203-webench-simulation-error

部件号:LMR1.4203万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

当我运行LMR1.4203万的Webench模拟(负载瞬态)时,它无法完成模拟,我收到以下消息。

请您确认这一情况吗?

条件,
VIN=11.8V至13.2V,VOUT=5V,IOUT=0.25A

按摩
由于模拟网络列表中的收敛问题,您的模拟失败。  如果您最近在材料明细表中更改了零部件或更改了与模拟相关的参数,请尝试将其更改回先前的值。  如果问题仍然存在,则可能是由于我们的系统中存在内部问题。  已记录问题并已通知开发小组。  如果您有任何疑问,请通过 webench.ti.com/.../在线提交反馈。

错误文件内容:
 
--------- 瞬态分析-------

此致,

佐藤


 
--------- ...初始瞬态求解-------
 正在尝试备用初始化

--------- ...瞬态分析-------
doAnalyzes:TRAN: 错误,TIMEstep太小-请参阅帮助错误;时间= 0.0.00108001亿 ,时间步长= 1.25e-018:节点"20:x5x:x_u1:x_lm284x_Buck_BLOCK故障"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然期待着你们对我的问题作出答复。

    此致,
    佐藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    很抱歉,我们的设计出现延误。您可以通过"分享设计"选项分享您的设计吗? 我无法根据您的设计规格复制该问题,因此想要检查共享设计。

    谢谢!!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahavir-San,
    感谢您的回复。

    我的WEBENCH传真如下。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此情况在负载瞬态时失败。

    此致,
    佐藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahavir-San,
    您是否有任何反馈?

    此致,
    佐藤