This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0637万:参考设计中的变压器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576136/tida-00637-transformer-in-reference-design

部件号:Tida-0.0637万
主题中讨论的其他部件:PMP1.0299万

我们能否获得有关"RLTI-1118"变压器的更多信息? 我一直在尝试查找电源阶段的一些参考数据。 我相信它可能是由兰科制作的,但他们无法帮助我。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

Eahab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eahab:
    感谢您的咨询。 我会联系工程师,看看TI能为您提供哪些帮助。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eahab,
    RLTI-1118确实是伦科的一部分。 它最初是为我们的电源组的PMP1.0299万设计的,并重新用于EVSE设计。 要获取样本或其他信息,您必须直接联系Renco工程团队(engineering@rencousa.com)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您的回复。 我会联系他们。