This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0942万:帮助访问TIDA-0.0942万 (DAQ和数字化仪设计)的钻孔文件

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571411/tida-00942-help-accessing-drill-file-for-tida-00942-daq-and-digitizer-design

部件号:Tida-0.0942万

您好,我希望为TI主板 TIDA-0.0942万 (www.ti.com/.../TIDA-0.0942万)制造PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,
    感谢您的咨询。
    我想澄清一下,您是希望拥有物理TI主板(TIDA-0.0942万本身)还是希望使用TI的设计文件构建自己的PCB?

    请回答我的问题。
    此致,
    Yuki Yoshimura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuki,您好,我理解不可能获得物理TI主板,因此我希望自己构建它,因为设计适合我的学生项目。

    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jon,

    很抱歉回复太晚。

    通过自行设计,您需要的所有文件都在Web上。

    我认为这些文件应该对您有所帮助。

    我的理解是,您希望文件包含孔的轴坐标等。但是,我们没有这些。

    如果您想拥有主板,我建议您与TTM联系,TTM为这种设计制造主板。

    部件号:ADS412X_Cape REV E1

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Yuki Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,
    好消息。 我收到了我们的工程师发来的电子邮件,告知我们有备用主板,如果您对我们的设计仍感兴趣,我们可以将其发送给您。
    我想检查一下您是否需要主板或设计文件是否足以满足您的需要。

    此致,
    Yuki