This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.0215万:原理图输出部分的功能是什么

Guru**** 2930810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577240/pmp10215-what-is-the-function-of-the-output-section-of-the-schematics

部件号:PMP1.0215万

您好,

我正在尝试分析此PSU的原理图,但其中有一部分让我困惑。 我已在所附图像中突出显示该部分。 有人能向我解释这里发生了什么,功能是什么吗?

提前感谢

Br Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jonas:

    此电路主动夹紧D6/D3上的峰值,因此它从变压器的泄漏电感中回收能量,并将其恢复到输出。

    事实上,如果V (C12)> V (D26)+V (D26),则R69上会出现下降,如果此下降超过U13阈值,则只要V (C12)保持其值(即峰值),U13的输出就会提供逻辑"1"级。 因此,Q13,D27和L10 形成了具有P通道FET的降压转换器,并将来自C12的能量输送到输出电压(36V)。 需要R73是因为,在输出短路的情况下,此降压转换器将无法从峰值中恢复能量(因为在短路时,无论电流如何,功率都为零),因此R73会消耗这种能量。

    最后,D23是一种进一步的保护,设置值略高于V (D26)+V (D26),以在输出电流的高瞬变期间钳制V (D6)电压。

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,

    感谢您的快速响应。 阅读您的描述,现在就变得有意义了-这是一个巧妙的设计!

    我的计划是自己制造PSU,但不幸的是,有些电感器/变压器不可购买。

    Br Jonas