This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Ultra Librarian和LMZ3.171万_RVQ_42.BXL (LMZ3.152万_RLG_72.BXL)问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577191/webench-tools-ultra-librarian-and-lmz31710_rvq_42-bxl-lmz31520_rlg_72-bxl-problem

主题中讨论的其它部件:LMZ3.152万LMZ3.171万LMZ3.5003万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,
Altium导出过程中LMZ3.5005万也会出现相同的问题。 你能看看吗?
这是错误日志,供您参考:
错误-模式“RKG41”,实体(单面)引用不存在的挂图栈()。 模式将被跳过。
错误-模式“RKG41”,实体(12面板)引用不存在的挂图栈()。 模式将被跳过。
错误-模式“RKG41”,实体(22面板)引用不存在的挂图栈()。 模式将被跳过。
错误-模式“RKG41”,实体(34-Pad)引用不存在的挂图栈()。 模式将被跳过。
消息-模式“RKG41”,实体(320行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(322行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(325行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(327行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(330-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(332行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(335-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(337线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(340-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(342行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(345行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(347行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(350行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(352行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(355线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(357线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(360线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(362-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(365线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(367线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(370行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(372行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(375行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(377线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(380行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(382-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(385线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(387线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(390行)是具有匹配起点和终点的行。
消息-模式“RKG41”,实体(392线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(395行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(397行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(400线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(402行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(405行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(407-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(410-Line)是具有匹配起点和终点的行。
消息-模式“RKG41”,实体(412-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(415-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式"RKG41",实体(417-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(420-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(42-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(425行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(427行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(430-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(432行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(435行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(437行)是具有匹配起点和终点的行。
消息-模式“RKG41”,实体(440-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(442-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(445-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(447-线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(450行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(452-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(455行)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(457线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(460-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(462-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(465-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(467线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(470线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(472-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(475-Line)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-模式“RKG41”,实体(477线)是一条起点和终点匹配的直线。
消息-组件 LMZ3.5003万_RKG_41折射不在库中的足迹(RKG41)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hai Lai,

    感谢您通知我们有关BLX问题的信息。  

    我已查看BLL并发现LMZ3.5003万 BXL文件已损坏,但LMZ3.171万 和LMZ3.152万正常。  

    我们将纠正LMZ3.5003万 BXL问题并将其重新发布到服务器上。  因为我一直在研究这个问题,所以我继续为这两个零件生成Altium库文件。

    请参阅随附的压缩文件 :e2e.ti.com/.../LMZ3xxxx.zip