This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3524D:LM3524 SPICE模型

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/577305/lm3524d-lm3524-spice-model

部件号:LM3524D

大家好。我是Anadolu大学的学生。 我正在尝试制造逆变器,我使用LM3524 (调节脉宽调制器),我需要Proteus (SPICE)模型。 有没有人?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到列出任何内容。 我将把这个移到模型论坛。 我看了一下结构图。 这是一个非常简单的控制器。 如果需要,您可以轻松地从基元构建模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 是否有一个您可以建议绘制电路图的程序。 我试着画画《新教徒》,但没有成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是建模小组的成员,但我认为我们使用Cadence OrCAD。