This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:过滤器

Guru**** 2577335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574984/webench-tools-filters

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我无法在WEBENCH Designer中设计带通滤波器。  参数为: 中心频率=316Hz  通带频率=5Khz。

请帮助。

此致,

Sarang Suryawanshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨朗

    感谢您使用WEBENCH套件中的Filter Designer工具。

    我会为你们研究这个问题,但恐怕要花一两天时间。 请继续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨朗

    感谢您等待我的进一步回复。

    电路设计中有两个问题

    1. 中心频率和通带带宽的组合会产生负的较低频率。 例如,数学计算结果 是 ,高3dB频率为2.816k,低3dB频率为-Hz 2.184。 过滤器设计器使用此负频率"扼流圈"。 我尝试了500 Hz的通带带宽,并从Filter Designer获得了结果。
    2. 我不知道您是否在选择近似类型,但 我发现以下电路可以设计为(中心频率= 316,通带带宽= 500 Hz)
      1. 4阶
        1. 线性相位0.5
        2. 巴特沃思
        3. Chebyshev
      2. 第六次
        1. 线性相位0.5
        2. Chebyshev
      3. 第八次
        1. 高斯6dB
        2. 线性相位0.5
        3. Chebyshev
      4. 第10次
        1. 高斯12 dB
        2. 线性相位0.5
        3. 高斯6 dB
        4. Chebyshev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Bonnie Baker:
    感谢您的及时回复。

    1.最好知道负频率不允许Filter Designer进行模拟。
    2.是的,我能够以中心频率=316Hz,通带带宽=500 Hz的频率进行设计。

    但是,请您帮助我使用WEBENCH设计低/高3dB频率20Hz和5kHz的带通滤波器。 对文件的任何提及都将是非常有用的。 我期待第二阶筛选器。

    此致,
    Sarang Suryawanshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨朗

    感谢您继续关注过滤器设计器解决方案。 就您要寻找的滤波器而言,在3dB带通带宽为5 kHz的情况下,20 Hz的限制不可能与二级滤波器一起设计。 实际上,由于3dB带宽如此宽,因此需要一个非常高的级别的过滤器来实现这些条件;高于20级。 要获得可使用的筛选器,您需要减少3 dB带宽,并可能 增加顺序。

    例如,下面是一些适用于您电路的滤波器

    中心频率    通带3 dB带宽   顺序

    2.01万                                                                     12,14,16,18,20

    20                              50                                          6,8,10,12,14, 16,18,20

    20                             20                                         2,4,6,8,10, 12,14,16,18,20           

    我已使用Filter Designer找到这些解决方案。                            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨朗

    您正在尝试设计的是一种称为宽带旁通Fitler的技术。 这是3 dB频率的比率为2或更大的地方。 您的过滤器就是这种情况。 适当的策略是使用低通和高通滤波器来设计您的带通,以便获得您的带通响应。 采用这种设计,您可以通过将低通和高通滤波器设置为 一阶滤波器,轻松获得二阶滤波器。

    我对您的滤波器规格很好奇,这些规格相当于20 Hz和5 kHz的3 dB带宽。 这些值是否基于特定应用程序? 请提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Bonnie Baker:

    我将采用与二级低通滤波器级联的二级高通滤波器来获得二级带通滤波器(FC=316Hz, Lower & Upper 3dB frequency=20Hz & 5kHz)。

    我正在构建一个医疗应用,我将向身体注入0.5mA电流。 接收的信号必须通过上述规格的带通滤波器。

    此致,
    Sarang Suryawanshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨朗

    这是非常好的。 我希望您了解到,使用这种配置,您已经描述 了您实际上拥有 一个4级频带低音滤波器,这非常好。 这需要2个运算放大器。 此外,20 Hz和5 KHz的选择也非常合适。 如果您要 平展  平坦带区域(或在频率响应的顶部)中的圆形增益, 您可以考虑使用四阶低通和高通滤波器。 这实际上会为您提供第8阶带通滤波器,需要4个运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨朗

    另一个问题是,您是否考虑过您将为此电路使用什么放大器? 我假设您正在使用筛选器设计器。 如果是这种情况,请查看摘要页面中选定的放大器。 如果您需要进一步的帮助,请向此论坛咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Bonnie Baker:

    感谢您的帮助。
    我正在使用筛选器设计器。 应按照建议在摘要页面中检查放大器。

    此致,
    Sarang Suryawanshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨朗

    不用客气。 如果您有任何其他问题,请联系我们。