This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP5907:接地电流不工作

Guru**** 2579625 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, TINA-TI, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576448/tina-spice-lp5907-ground-current-does-not-work

部件号:LP5907
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,ATL431

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

 我发现LP5907型号的GND引脚电流始终为1 uA,不会随数据表中所示的负载电流而变化。

此外,如果我使用680毫伏电池从接地接地端接地,则LDO不启动,输出为假0.5 毫伏。

我想通过在电路接地和GND引脚之间添加偏置二极管,将4.5V芯片转换为5.2V LDO,

由Vin或Vout的电阻器偏置,以提供最佳线路负载请求。

请查找附件.DSN文件。 我在Win 7 64位上运行Designsoft提供的最新TINA软件。

您能否建议一种方法来系统地应用此LDO? 我寻找这种LDO类型,因为它有

最好的噪音数据和价格。

此致,Endre

e2e.ti.com/.../LP5907_2D00_Iq_2D00_error.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Endre:

    很遗憾,我无法打开文件(似乎已损坏,不能说)...
    无论如何,数据表图5中的数据是否足以满足您的目的?

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,

     感谢你们的快速响应! 该文件是从最新的TINA V11导出的,请在V9中找到随附的简化版本,

    或查看随附的图片。

     我的目标是模拟是否可以通过在接地连接中添加二极管来提高零件的输出电压。 我无法模拟

    这表明未正确模拟GND电流。 我认为这两个问题是相互关联的,并提出了这条线来通知你。

     我真正想要的是具有5.2 Vdc Out的LP5907从6V直流输入运行,并具有模拟性能。 应用程序将为某些应用程序提供数据

    具有低噪声电源的音频DAC芯片。 并希望保持<按轨计算的0.2 USD预算。

    BRG,Endre

    e2e.ti.com/.../LP5907_2D00_Iq_2D00_v9.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     只是想补充一点,也许问题是这种香料模型在某种程度上直接引用了全球的ckt Ground,而不是

    仅通过GND针脚。 下图显示Vin,Vout和GND引脚电流之和在两种情况下均不为零。

    我无法进一步调试,模型已封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    有关LDO模型的一些注意事项。 设备中未对接地和输入电流进行建模。 该模型纯粹是行为模型,所使用的模拟行为模块不会模拟电路中的当前依赖关系。 此外,如您所述,该模型在模型方程式中内置了接地连接,不允许您偏移接地,并使该偏移准确反映在设备性能中。 这是因为我们选择了简化LDO器件型号的架构。

    您可能需要在线性稳压器论坛上发布后续帖子,了解添加到接地的二极管如何影响负载/线路调节。 在这种情况下,模型将不会为您提供所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Britt,

    谢谢你们的快速回应! 我理解模型的局限性。 我认为,如果没有快速,简单的方法来解决这个问题,那么更容易对其进行实际测量,然后创建更多的键入:)

    BRG,Endre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    已理解。 感谢您对TI部件的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Endre:

    好的,现在理解了...
    我不会推荐这种方法,原因有几个:
    A)二极管将直接在VOUT上产生噪音
    b)由于二极管VF与IGND的扩散,VOUT的调节将会丢失,这将随温度和IOUT的变化而急剧变化...
    如果你对噪音很担心,那么我会考虑另一个部分(如LP2985-50),或者作为可接受的折衷(假设IGND始终大于20uA /参见图5),我会考虑使用ATL431代替二极管:这将使VOUT偏移固定且精确的1.24V
    最后但并非最不重要的是,考虑在输入电源线处添加一个小铁氧体,以提高HF的PSRR性能

    kr)
    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,

      感谢您的想法,但ATL431不会比二极管噪音更大,仅根据数据表图9?

    我不介意一个或两个简单二极管的回火漂移,APP是0..40C商用音频。

    其实事情并不像你说的那么简单。 正确偏置时,二极管甚至可以改进线路调节

    从输出端。 增加负载会降低LP.VOUT - LP.GND电压,但会产生更高的LP.GND电流  

    增加二极管电压,这会使LP下降紧密相关。 唯一的问题是二极管的变化大于低压降,

    最后产生负输出电阻。 因此,二极管应置于一种偏压状态。 也许在某处可以使用C  

    打喷嚏时修正相位。

     您认为附加的ckt排列可以正确模拟我想要的内容吗? 我介绍了一个新的'真实的地方',然后

    已将其他零部件移到此位置。 并添加了IS1,CCCS1,以模拟具有IO/2000 + 150 uA的LP.GND电流。

     这似乎有效,表明PSSR没有变化,但直线监管被3倍的改进。

    BRG,Endre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷,是的,它可以解决您的问题!
    好主意:)