This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:关于WEBENCH上LM5018的电感器电流纹波

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574499/webench-tools-about-inductor-current-ripple-of-lm5018-on-webench

在“线程:LM5018”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

 

关于WEBENCH上LM5018的电感器电流纹波,我有一个问题。

我的条件:

VIN=55V,Vout = 46V,Iout (最大)= 30mA,FSW=544kHz

 

通常,电感器波纹电流(典型值)如下。

 

电感器波纹电流(典型值)= 0.3 (30 %) x Iout (最大值)

在这种情况下,0.3 x 0.03A = 0.009A (9mA)

 

但根据WEBENCH,它显示为0.042A(42mA)。

请参阅下面的捕获。

 

我想知道为什么彼此不同。

我应该相信什么?

或者在WEBENCH上,它是通过其他公式计算的吗?

关于WEBENCH上的电感器和输出电容器,

是否基于上述参数?

(峰间电感器波纹电流)

 

此致,

TAO_2199

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TAO_2199,
    您提到的指南,其中波纹电流为最大负载电流的30 % (用于降压稳压器),适用于在设备的全电流范围附近工作的稳压器设计。 它使调节器在其大多数工作负载范围内保持连续传导模式,以获得最佳瞬态响应。 但是,您提供的示例设计是在LM5018最大负载电流的10 % 下运行。 如果遵循此处的30 % 指南,则会导致选择非常大的电感器。
    对于LM5018 WEBENCH设计,允许在轻负载设计中按比例增大目标波纹电流。 当负载电流小于约150mA时,纹波电流目标为高达50mA。 对于非常轻的负载(如您的示例),这意味着电路将在非连续模式下运行。 有关 降压调节器连续与非连续操作的详细信息,请参阅此参考:www.ti.com/.../slva057.pdf。
    输出电容器的选择取决于脉动电流,如LM5018数据表中所述。