This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0317万:采购0.0317万或与商业合作伙伴合作

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572025/tida-00317-sourcing-00317-or-working-with-a-commerical-partner

部件号:Tida-0.0317万
主题中讨论的其他部件: FDC1004

尊敬的论坛:

我看到有几个人/公司生产了这种传感器。  它是原型还是商用型?

我们的产品需要一个具有这些精确特性的传感器,即2万 单位/年的预期运行量。

由于我们是系统集成商,而不是工程师或设计人员,我的公司如何与TI或TI合作伙伴合作?

非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    该设计(TIDA-0.0317万)是一种原型传感器,用于评估我们的FDC1004设备的液位传感性能。  此设计的文件可从任何具有Flex PCB功能的本地PCB供应商下载并准备制作。  

    我们不会在批量生产中销售传感器,也不能保证将其作为独立产品在最终生产中使用,因为这需要从 最终产品 的系统级角度进行测试。  但是,任何客户都可以接受我们的设计,并根据自己的意愿使用它。

    我希望这能解决您的问题-如果您有任何其他疑问,请告诉我。

    谢谢!

    塔里格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Tarig对流程的解释。

    我将开始调查潜在的PCB供应商。

    最佳,