This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:超声波EVM/传感器选择器数学错误?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/575584/webench-tools-ultrasonic-evm-transducer-selector-math-error

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我正在研究超声波流量测量,并在您的超声波EVM/换能器选择器上遇到了一个可能的错误。
尝试在TI超声波EVM/换能器选择器(位于 https://webench.ti.com/webench5/TDC/index.html?app=flowHead)中进行CO计算TOF时 ,我怀疑公式使用了错误 的cos()函数。
如果我要计算45度位置的TOF,我必须使用弧度中的cos()而不是度,以获得与GUI相同的结果。con(45)=sqrt(2)/2 = 0.707 而不是0.525。 46度角则会产生负Delta TOF。 据我所知,cos()应该是正确工作的度数。 错误在GUI (Ultrasonic EVM/ Transducer Selector)中,并且您实施了错误的cos()函数,这是否正确? 或者我的计算是否错误?

此致Jarle Horneland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarle,

    感谢您对超声波选择器的关注。 查看您提供的信息并查看45度计算结果后,发现所使用的方程式存在问题。 该问题与余弦函数中的弧度或度无关。 字母计算不正确。 该工具已更新,现在应该可以正常工作。

    请注意,并排计算不受此问题影响。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。