This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/OPA1654:OPA1654 Spice模型错误?

Guru**** 2922440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA1654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576908/tina-spice-opa1654-opa1654-wrong-spice-model

部件号:OPA1654
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的客户服务:

我尝试使用您的OPA1654模拟一个简单的OPAMP电路,使用来自 http://www.ti.com/product/OPA1654/toolssoftware的PSpice模型

在模拟中,我使用了1伏输入的交流分析,频率范围为1 - 20kHz。 如下图所示,放大率显著下降超过100 Hz。 根据数据表,增益不应下降到1 MHz之前。

由于通用LTC OPAMP正在做它应该做的事,我猜是,PSpice模块中有一个错误。 您能确认吗?

感谢您的帮助和亲切问候,

Benjamin Lang